This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021A-Q1:适用于 TLIN2021A-Q1的 ISO 17987-4:2016 LIN 电气物理层

Guru**** 2544630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1482555/tlin2021a-q1-iso-17987-4-2016-lin-electrical-physical-layer-for-tlin2021a-q1

器件型号:TLIN2021A-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户 在12V 汽车 BMS 中使用 TLIN2021ADRBRQ1。 它们正在测试总线电流 、 符合 ISO 17987-4:2016 LIN 电气物理层标准:参数12/14未通过、您可以在下面看到有关测试结果的电子邮件。

我们是否报告与客户测试相同的器件? 我在 数据表中发现 TLIN2021A-Q1与 ISO 17987-4 EPL 兼容。 我想知道为什么客户没有通过测试?

e2e.ti.com/.../EXTERNAL-TI-LIN-EPL 测试 msg

BR

琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    很遗憾、我无法打开电子邮件。 请在此处查看测试报告、测试通过。

    我建议仔细检查客户测试和通过测试之间的差异、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我刚刚向您发送了客户测试报告的电子邮件、很抱歉、我无法获取您的测试报告、您是否在 e2e 上发布?

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    我会仔细检查电子邮件。 报告链接: sps16.itg.ti.com/.../AllItems.aspx

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的分享、我发现报告 与 TLIN1022兼容、  

    1. ISO17897-4测试是否与 17897-7相同?

    ‘s 客户需要 TLIN2021报告、TLIN1022报告是否可以表示 TLIN2021 μ s? TLIN2021具有更高的总线故障保护功能。

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    1. 4规定了 LIN 电气特性的12V 和24V 电气物理层用于正确通信、而7提供一致性测试规范、确保 LIN 收发器满足可靠运行所需的标准。

    2.请注意 C&S 一致性报告 提到了器件和 ISO17897-4/ISO 17897-7标准、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您的解释、我可以在哪里查看报告的用途是什么器件?  我只找到了 TLIN1022 ,找不到 TLIN2022

    BR

    琥珀色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amber:

    我明白了。 我以前查看的非 A 版本报告作为 both1022和2022的参考。 请注意,同样的情况适用于两者,谢谢。

    此致、

    Michael。