This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN844-Q1:TCAN844V-Q1是否支持 TLE9251VLE 等仅接收模式?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN844-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484860/tcan844-q1-whether-tcan844v-q1-support-receive-only-mode-like-tle9251vle

器件型号:TCAN844-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN844V-Q1

工具与软件:

尊敬的 Expert:

是否支持 TCAN844V-Q1 仅接收模式 例如 TLE9251VLE?

是否已经具有 TCAN844V-Q1 RTMed? 我知道 TCAN844-Q1具有 RTMed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beida、您好!

    该器件不具有专用的仅接收模式。 但是、它提供待机模式、该模式可在禁用发送器的同时使接收器保持活动状态。 这有效地允许器件在不进行传输的情况下(类似于 TLE 器件)监控总线流量。 谢谢、该器件还可订购。

    此致、

    Michael。