This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221A-Q1:OE 引脚未确定时的 IC 行为

Guru**** 2881450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1484653/ts3usb221a-q1-ic-behavior-when-oe-pin-is-indefinite

器件型号:TS3USB221A-Q1

工具与软件:

您好!

我们目前正在评估您的产品 TS3USB221AQRSERQ1、感谢您在以下技术问题上提供支持。

[规格]

  • 继电器直通规格:0至+1.8V、30mA 或更多
  • Ron:10Ω 最大
  • CD + CS (开):最大20pF
  • C 型触点继电器(SPDT)
  • 能够将两个极点(SxA、SxB)设置为悬空状态(例如、通过 EN 引脚)
  • 工作温度范围:-40℃ 至125℃
  • 控制方法:1:1或1:2

[问题]

  1. 当 Vcc = 0V 时、我们了解到所有继电器路径都将处于悬空(高阻态)状态。 这种理解是否正确?

  2. 如果 OE 引脚悬空(未定义状态)、我们认为可能会发生异常运行。 这种理解是否正确?

  3. 如果在应用 Vcc 之前断言 OE (高)、是否存在器件损坏或运行异常的风险?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值和建议工作条件所示、  允许电压高于 VCC。

    1. 有。
    2. 没有内部上拉/下拉电阻器、因此当您保持悬空时、它可能表现为高电平、低电平或振荡。 还会产生击穿电流;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。 让我再次确认我对1和3的理解是正确的。
    ①允许施加高于 Vcc 的电压、但当 Vcc = 0V 时、所有内部开关将关闭(悬空)。
    ③允许施加高于 Vcc 的电压、这种情况下没有问题。

    谢谢!

    Conor