This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:请说明这个 IC 中的低通滤波器

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1486258/iso1228-please-explain-the-low-pass-filter-in-this-ic

器件型号:ISO1228

工具与软件:

作为初学者、 请解释一下这个滤波器如何用它举例、以及它实际的作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Achal、您好!  

    感谢您联系我们。 低通滤波器将计算输入信号的平均值。 通过在1ms 窗口内对先前样本的数字信号求平均值、输入端快于1ms 的转换将被滤除。 数字平均时间大致对应于模拟滤波器的截止频率(使用公式 f_cutoff = 1/t_avg = 1/1ms = 1kHz)。 对数字信号执行滤波可降低输入对额外模拟元件的需求。  

    平均输入信号将有助于清理 ISO1228输出并防止控制器响应输入端的噪声。  

    此致!
    Andrew