This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741输出引脚电压电平问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1485344/iso7741-iso7741-output-pin-voltage-level-issue

器件型号:ISO7741

工具与软件:

我们将  ISO7741DWR 隔离器用于 隔离器之后的 SAR ADC IC (ADS8688IDBT)、此 CLK、SDO、SDI 引脚并联到另一个器件 FRAM (FM25W256-G - Cypress)和移位寄存器(SN74HC165D-TExaS)、这是连接到 MCU 的通用 SPI 总线。 当我们断开隔离器时、剩余的 SDO 引脚总线电压电平正常(3.3V Vcc 电源为2.7V)。 但是、当我们将 ADC 与隔离器 SDO 总线电压电平低至1.6V 的情况相连接时。 因此、我们移除了隔离器并将 SAR ADC 输出连接到通用总线、然后 SDO 引脚电压正常。 但 ADC 输出总线需要隔离器。 请 提供有关此问题的任何解决方案。

此致

Shiva Kumar T N

上海迈达伺服传动股份有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当多个器件共享 SDO 信号时、所有非活动器件必须禁用其输出。  ISO7741不知道您使用的协议、因此我想您的电路中应该始终启用输出。

    假设您要使用 OUTD 连接到 SDO、则必须通过 EN1禁用输出、可能利用/CS 信号的反相器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiva Kumar  

    感谢您的咨询。   

    除了 Clemens 提到的情况、方框图可以确认您的设置是使用数字隔离器来提供 SPI 信号。 如果我理解正确、隔离器的1侧有一个器件、隔离器的2侧有2个器件。 是这样吗?  

    请提供方框图以帮助我们了解您的系统。

    此致、
    Aaditya V.