This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:具有 ISO (W) 774x/GDT 间隙的隔离设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1484807/iso7741-isolation-design-with-iso-w-774x-gdt-clearance

器件型号:ISO7741
主题中讨论的其他器件:ISO7740ISOW7741

工具与软件:

现在、我将 ISOW7741和 ISO7740用于隔离式 RS232设计。

根据"具有16kV 接触放电 ESD 保护功能且符合 IEC60601-1-2标准的数字隔离设计"。

建议的 GDT 是2093-250-SM。 不过、护盾只能是2.5毫米。

但 间隙为8mm 的 DW-16 SOIC 封装能够支持 ESD。据我所知、至少需要4mm 的间隙。

我是否应该使用此 GDT、或者是否会推荐其他器件或 DIP 类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您联系我们。 令人鼓舞的是看到应用手册即将在您的设计中使用。

    请在下面查找我的意见:

    [报价用户 id="645565" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1484807/iso7741-isolation-design-with-iso-w-774x-gdt-clearance ]但是 具有8mm 间隙的 DW-16 SOIC 封装能够支持 ESD。据我所知、至少需要4mm 的间隙。[/QUOT]

    间隙实际上取决于您的目标 ESD 等级保护。 如果目标为15kV 及以上、则需要>12mm 的间隙、且无任何 GDT 跨隔离


    如果您的要求是16kV、您可以使用应用手册 2093-250-SM 中推荐的 GDT。  


    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。 请允许我澄清 我的问题。
    此情况适用于医疗仪器、IEC 60601-1提到必须满足 Hi-Pot 1.5kV 电气隔离要求。
    据我所知、在这些条件下(污染等级2、FR4材料以及1.5kV 的工作电压)、间隙距离至少应为4mm。

    正如我之前提到的、2093-250-SM 的间隙距离仅为2.5mm。
    使用此 GDT 将不会保持所需的4mm 间隙。
    我是否应该继续使用此 GDT 并保持2.5mm 的间隙、或者您有什么其他建议?

    此致

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您的参与。

    我不完全了解 IEC 60601-1标准中的4mm 间隙要求、及其对隔离性能的实际影响。  

    如果必须选择4mm 间隙、则可能无法避免更高的间隙 GDT、但我目前没有为此建议的器件型号、因为我们仅针对  间隙为2.5mm 的2093-250-SM 进行了测试

    此致
    Varun