This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7240M:最大数据速率

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1485243/iso7240m-max-data-rate

器件型号:ISO7240M

工具与软件:

团队成员、您好!

数据表规定最大数据速率为200Mbps、最大数据速率为150Mbps。

难道这不是另一回事吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Max"是保证的最大值。 所有芯片均可实现150Mbps 的传输速率。 许多芯片可以实现200Mbps 的速率。