This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P65X:与 BQ79600EVM-30进行通信的示例代码

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1484000/tmdscncd28p65x-sample-code-for-communication-for-communication-with-bq79600evm-30

器件型号:TMDSCNCD28P65X

工具与软件:

您好!

我们目前正在与 BQ79600EVM-30及其关联的 BQ79718EMV-049展开合作、而且我们想使用 TMDSCNCD28P65X 实现 UART/SPI 通信。

 

您能否告诉我是否有任何可用于此目的的示例代码或参考材料? 如果没有这种具体资源、我希望了解可能有用的有关材料或替代办法的任何信息。

 

 提前感谢您!

 

更好  

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     BQ79600EVM-030接口的示例代码可用于 TMS570类器件点击此处获取 我们没有适用于 C28x 器件的代码。 但是、 通信步骤 仍应遵循相同的整体结构。 为了解决位域/驱动器差异、可能需要进行一些更新。

    此致、

    Arnav