This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:布局和布线

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483910/isow1432-placement-and-routing

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

我们在 设计中使用多个 ISOW1432 IC、以及采用类似 技术的类似 IC。 我们有空间限制、我们按附加图像所示放置这些 IC、这些 IC 放置在 PCB 上彼此相邻或相对侧、但我们担心 它们之间的磁耦合和开关噪声。 我们需要了解 IC 产生的磁场、以及理想的放置注意事项、以及放置这些 IC 所需的最小间隙。

另外、我们还想了解以太网变压器的布置方式是否相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您的咨询。 请在下面查找我的意见:

    ISOW1432可放置在自上而下的配置中、如布局所示。 ISOW1432是一款可提升 EMC 性能的稳健器件、并且不受其他 ISOW1432噪声干扰的影响。


    [报价 userid="643193" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483910/isow1432-placement-and-routing "]我们在 设计中使用多个 ISOW1432 IC 以及采用 相似技术的类似 IC

    如果 系统中使用的是任何其他集成式电源转换器 IC、请检查其辐射抗扰度级别、以确保没有功能故障。


    Unknown 说:
    另外、如果以太网变压器的布置方式相同、我们还想了解它们的情况。

    对不起,但这个问题对我不清楚。 如果您打算询问与以太网器件相关的问题、请选择您正在使用的特定 TI 器件、单独发布此查询。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 varun 您的答复、

    另请分享一些文档或测试报告、以支持您关于 ISOW1432 IC EMC 性能的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    目前没有公开共享的测试报告、但建议在此配置中使用该报告来自以下数据点:

    1. ISOW1432是一款低辐射器件、符合 CISPR32 B 类屏蔽标准、辐射水平低于37dbuV/m、辐射抗扰度水平为15V/m、经过测试和验证。  

    2.我们也看到过 ISOW1432设备以前在其他终端用户应用中使用过相同的倒置定位,从未见过系统中出现的 EMC 问题。

    此致
    Varun