This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:CAN 到 CAN 隔离器

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042-Q1, TIDA-01487

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483844/iso1042-q1-can-to-can-isolator

器件型号:ISO1042-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-01487

工具与软件:

您好!

我们正在设计适用于汽车应用的载板。 为此、我们正在寻找一种 CAN 至 CAN 隔离器、主要用于将汽车类和我们的系统的 CAN 总线信号分离。该 ISO1042-Q1 IC 似乎是一个 CAN 跟踪器、可在 CAN 控制器(TX、RX)和 CAN 器件(CANL、CANH)之间提供隔离。 但我们正在寻找 CAN (CANH、CANL)到 CAN (CANH、CANL)隔离器。
您能为我们的要求推荐任何 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是所谓的隔离式 CAN 中继器。 请参阅 TIDA-01487参考设计。