This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:适用于 AFE、ADC 和数字电源的 ISO 电源

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01035, ADS8900B, SN6501, UCC25800-Q1, ADS127L21, ADS125H02, PGA855

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483033/ucc25800-q1-iso-power-supply-for-afe-adc-and-digital

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS8900B、 SN6501、TIDA-01035、 ADS127L21、ADS125H02、 PGA855、 UCC25800

工具与软件:

过去的传统设计依赖于推挽驱动器。

Analog Devices 和 TI 已在他们的 EVM 中使用了此解决方案。 例如、TIDA-01035使用 SN6501隔离 ADS8900B 和 AFE。 链接到 TIDA-01035

我在许多设计中使用过 SN6501。 它开箱即用、我从未考虑过替代解决方案。

但是、当我看到 UCC25800-Q1发布时、我开始问推挽是否仍然是最佳方法。

例如、硬开关与软开关或 ZVS/ZCS 开关、低绕组间电容和变压器漏电感等注意事项被视为一种功能、而不是错误。

现在、针对这个问题:

  • 我是否可以使用 UCC25800-Q1作为隔离电源、为包含 PGA855、ADS127L21、ADS125H02、多个多路复用器、运算放大器 和峰值功耗小于2W 的 STM32U535吗?

要求:

  1. LDO 之后的低噪声电源轨。
  2. 尽可能高的绝缘阻抗、而不会显著降低第一个要求。
  3. 电压轨:+15V、-15V 和+5V。

设计说明:

  • 我正在考虑初级侧的谐振回路。
  • 我在隔离侧和 PE 侧之间有一个隔离式 CAN 总线链路。因此我有一个反馈链路
  • 在 PE 侧、有一个 STM32H7、因此我可以通过 STM32 DAC 使用 UCC25800 Rt 引脚控制 LLC 的频率。
  • 对于 LLC 来说、低负载控制和无负载控制不应该是个问题。

我问这个问题是因为我不确定是否值得走一条不熟悉的道路。

此致、
Mirtcho


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • "我能否使用 UCC25800-Q1作为隔离电源、以便为包含 PGA855、ADS127L21、ADS125H02、多个多路复用器、运算放大器 而 STM32U535的峰值功耗小于2W?"
      • 是...只要您可以在数据表中给出的 VIN/功率限制范围内操作、并且可以接受非稳压输出(与 SN6501类似)、那么您列出的所有 IC 的总组合功率就不是限制。
      • 您的设计说明中提到的某些 LLC 问题似乎指的是闭环 LLC。 闭环 LLC 需要进行频率调制来保持输出稳压。 闭环 LLC 在启动过程中需要非常高的频率、并且在无负载/轻负载和宽输入电压下可能会出现调节问题。 这些都不适用于具有固定频率的开环 LLC 功率级。

    此致、

    Steve