This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:ISO3080将全双工转换为半双工时出现通信问题

Guru**** 2926510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483001/iso3080-communication-issue-while-converting-full-duplex-to-half-duplex-for-iso3080

器件型号:ISO3080

工具与软件:

尊敬的先生/ AM:

我们将 ISO3080 IC 用于我们的 RS -485模块、该模块当前在全双工模式下实现。 但是、我们需要将其转换为半双工。 为了实现这一点、我们通过短接 AY 和 BZ 引脚并将其连接到另一个模块 A 和 B (半双工模块 JBD-LCD)进行了测试、但未与该模块建立通信。

我们还尝试使用60Ω 和120Ω 终端电阻器、但通信仍然无法正常工作。 请提供有关将全双工 RS -485转换为半双工的解决方案或任何相关文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dimple、  

    感谢您联系我们。   

    [报价 userid="589010" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1483001/iso3080-communication-issue-while-converting-full-duplex-to-half-duplex-for-iso3080 "]我们通过短接 AY 和 BZ 引脚并将其连接到另一个模块 A 和 B (半双工模块的 DBD-LCD)进行了测试、但未与该模块建立通信。

    可以将全双工收发器配置为半双工收发器(请参阅 [常见问题解答]如何将 RS485全双工收发器配置为半双工?)。 如果另一个模块正在通信、则 RS -485半双工收发器将需要切换 DE 引脚以禁用驱动器。 请确认两个节点未同时启用。  

    此致!  
    Andrew