This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:240VAC 输入功率检测器的参考设计

Guru**** 2921290 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, ISO1212, ISOM8115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1481684/iso1212-ref-design-for-240vac-input-power-detector

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: AMC1302ISOM8115

工具与软件:

大家好、团队成员:

我的客户想设计一个240VAC 输入功率检测器。 最大功率为1.8KW。

您能否说明是否 建议将 ISO1212用于交流电压检测、是否建议将 AMC1302用于交流电流检测?

我们有相似的参考设计吗? 谢谢!

此致、

Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    ISO1212可与分流电阻器配合使用、以便处理高于60V 的电压。  9.2.1.2.4中详细说明了如何设计大于60V 的输入电压。请记住、ISO1212是一种数字输入隔离器、将在输入超过 Rthr 和 Rshunt 设置的阈值时导通。  

    如果应用需要模拟交流电压检测、则需要使用不同的方法。 隔离式放大器(如  AMC1302)用于准确测量交流电压。 如 具有差分输出的±480V 隔离式电压检测电路(修订版 A) 或 电压检测解决方案| TI.com 中所示。  如果模拟精度不是问题、ISOM8115也可用于检测交流电压。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的答复!  ISO1212不用于电压测量。 它更有可能是用于预设阈值的隔离式开关。

    客户想要制造的产品是具有能量监控功能的智能插头(电表)。  一种方法是测量交流电压和电流、然后计算瓦特。  客户没有说明精度要求。 粗略的测量就没有问题了。  

    我们是否可以将 ISOM8115用于电表用途?

    此致!

    Terry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!  

    是的、ISO1212更适合具有预设阈值的隔离式开关。 以下是有关这些应用的不同技术手册 :如何设计用于±48V、110V 和240V 直流和交流检测的隔离式比较器(修订版 A)

     如果客户只需要非常粗略的模拟测量、ISOM8115将是一个不错的选择。 CTR 可能会在 100%至155%之间变化。  

    如果您想讨论隔离式放大器产品、我建议使用 AMC1302创建一个新主题 、来讨论哪个放大器具有您所需的精度要求。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Andrew。

    实际上、我 使用 AMC1302打开了另一个线程进行讨论。

    此致、

    Terry