This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79656EVM-021:ISO7342CQDWRQ1

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1482810/bq79656evm-021-iso7342cqdwrq1

器件型号:BQ79656EVM-021
主题中讨论的其他器件:TXU0204-Q1

工具与软件:

大家好、

我计划通过两个输出分别为5V 和3.3V 的降压转换器提供5V 和3.3V 电压。 在这种情况下、GND_ISO 和 GND 将连接到同一接地端。 如果我这样做、它会正常工作还是会导致任何问题? 请参阅 第50页上的 BQ79656EVM 原理图以了解更多详细信息、或 轻松查看随附的狙击手。

BQ79616-Q1、BQ75614-Q1、BQ79656-Q1评估模块用户指南(修订版 C)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是允许的。

    如果两个接地端始终相同、则不需要隔离器、可以改用 TXU0204-Q1。