This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:寻找具有最大节点的隔离式 RS485设计半双工

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, TIDA-00333, ISO3082, ISO1412, SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1476452/iso3082-looking-for-isolated-rs485-design-half-duplex-with-max-node

器件型号:ISO3082
主题中讨论的其他器件:TIDA-00333ISO1412SN6501、ISO1410

工具与软件:

尊敬的专家:

我们目前正在寻找一种具有自动方向控制功能的 RS -485半双工隔离式设计。 经过一些研究、我们找到了以下指向 TIDA-00333的链接、该器件为 RS -485中继器提供了具有自动方向控制的完全隔离。 我们计划将此设计的一半用于我们自己的系统、但在继续之前、我们想与专家进行讨论以做出最终决定。

我们的要求如下:

  1. 输入电压(3.3V)需要进行隔离。 我们正在为此寻找最佳和最升级的解决方案。
  2. 使用施密特触发器的自动方向控制、例如 SN74LVC2G14DBV .
  3. 隔离式 RS -485 IC、例如 ISO3082 .
  4. 保护传输线路、以便应对尽可能大的条件。

我们感谢您的专家反馈、以确保我们朝着正确的方向前进。

感谢您的时间和支持。

此致

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya、  

    感谢您联系我们。 ISO3082仍将正常工作并提供所需的功能。 ISO1412是最新的隔离式收发器系列的一部分、可提供额外的总线 I/O 保护(±30kV HBM;±16kV IEC 61000-4-2接触放电;±4kV IEC 61000-4-4电气快速瞬变)。 该系列还将提供更高速度的选项、这也可能有帮助。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew J、您好!

    感谢您的及时响应。 您能否为该设计推荐具有隔离功能的最佳电源和驱动器 IC? 我们需要尽快完成此设计、因此我们无法自己进行深入研究。 因此、我们正在寻找包含完全隔离式电源和传输线的评估板。

    此外、我们还需要自动方向控制、我们考虑使用  采用施密特触发器进行方向控制的双路隔离式半双工 RS -485中继器。 您能否分享您对方向控制的想法或建议?

    如果您帮助选择以下组件、我们将不胜感激:

    1. 隔离式电源模块和驱动器 IC (如果建议使用电源模块)。
    2. 根据您的建议、我们将使用 ISO1412进行通信。
    3. 自动方向控制。

    提前感谢您的帮助。

    此致、
    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    请给我们一些额外的时间来查看您的回复。 我们将在星期二作出答复。

    此致、

    Aaditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya、

    每个可订购产品都有单独的 EVM。 您可以订购 SN6501 EVM 并将其连接到 ISO1412以进行评估。  

    1. SN6501和变压器是用于隔离式电源的最简单的解决方案之一。   具有集成电源的 ISOW14x2隔离式 RS RS -422 收发器是另一个集成收发器和电源的选项。  
    2. ISO1412可用于代替 ISO3082以实现 TIDA-00333参考设计中使用的自动方向控制方案

    此致!
    Andrew   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的响应。 ISO1412是全双工的、但我们希望看到半双工、以便我们可以使 A 到 Y 和 B 到 Z 循环。这样可以吗?

    此致、
    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya、  

    抱歉混淆了。 我发现您需要一个半双工控制器。 是的、ISO1410是半双工收发器的正确建议。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew J、您好!
    感谢您的确认...

    Surya