This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8710:标准高度

Guru**** 2831705 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1479195/isom8710-standard-height

器件型号:ISOM8710

工具与软件:

嗨、团队:

我想问的是、ISOM8710元件的数据表中的标准高度为2.1mm、但最大高度被描述为2.65mm。 该2.65mm 具体指的高度是多少?

从基板到我们产品外壳的高度限制为2.6mm、因此会造成干扰。 我想确认此部件的实际高度偏差是多少? 同一封装类型的 Toshiba TLP 系列的高度偏差为2.1±0.1mm

我们即将发出试用版承印物,请尽快帮助确认,谢谢!

 

ISOM8710

谢谢

Lillian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lillian、  

    感谢您联系我们。 最大高度规格是最坏情况下的器件高度。 最近、封装的最大高度已更新为2.4mm (请参阅 DFFpackageDrawing.pdf)数据表即将进行更新。

    我相信新尺寸(最大2.4)将适用于您的2.6mm 应用限制。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我想再确认两点。 1) 1)目前量产的 ISOM8710已在大规模生产、最大高度为2.4mm、对吗? 2) 2)数据表预计何时更新?
    谢谢
    Lillian  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:  

    1. 是的、2.4mm 正在生产。  
    2. 我无法承诺日期。 但更新通常需要1-3周。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lillian:  

    现在应该更新最大封装高度! 事实证明这是一个快速的更新。