This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:CDM 数据请求

Guru**** 2921290 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1480186/isow1412-cdm-data-request

器件型号:ISOW1412

工具与软件:

您好、支持团队。

在认证摘要中、ESD-HBM 和 CDM 的结果如"请参见数据表"所述。
但是、数据表未显示 CDM 的结果。


请告诉我 ISOW1412BDFMR 的 CDM 数据。

谢谢!

林裕太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yutaro、

    感谢您联系我们。  

    ISOW1412的 CDM 通过电平为1.5kV。  

    另外、为了清楚起见、您能否告诉我您所指的是哪种资质认证摘要?

    此致
    Varun