This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:UL 详细信息

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1478985/sn6507-ul-details

器件型号:SN6507
Thread 中讨论的其他器件: UCC14141-Q1

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 SN6507、并在设计中需要 UL 证书/IEC 证书。

此致、

Mayur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayur

    TI 可为指定安全隔离级别的 IC 组件提供 UL/VDE/CQC 和其他证书。 SN6507不是隔离式元件、因此您要申请哪种类型的元件级标准? 如果 UL/IEC 认证与终端设备相关、则已在客户端进行认证。

    TI 元件级安全隔离证书的示例是 此处的 UCC14141-Q1产品文件夹 、从下面圈出的下拉列表中选择"Certificate":

    Steve