This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:SN6505B-Q1

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1477633/sn6505b-q1-sn6505b-q1

器件型号:SN6505B-Q1

工具与软件:

您好!

过热事件是否对元件的寿命有影响、或者热关断是否对元件起到保护作用?

BR

Simon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon:

    我将其分配给相应的工程师、他很快就会给您回复。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 OTP 是瞬态事件、则不应影响寿命、因为 OTP 旨在在某个级别跳闸、以保护 IC 并将运行保持在数据表参数范围内。

    Steve