This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:ISO1452输出不互补

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474662/iso1452-iso1452-outputs-not-complimentary

器件型号:ISO1452
主题中讨论的其他器件: ISO1450

工具与软件:

我正在新设计中使用 ISO1452DW、出现了一个奇怪的问题;或许您可以帮我解决一下。  首先是原理图:

 您可以看到1.8V 电源为收发器的"内部"供电、而我有一个单独的隔离式5V 电源为外部供电。  (实际上它是4.96V、但已经足够接近了。)

 

现在我正在测试1452驱动器侧、这意味着我通过一个100k 电阻器将引脚5上拉至1.8V、如原理图屏幕截图的左下方所示。 我将1kHz、1.8V 脉冲序列馈送到驱动器输入引脚6、我希望在引脚11和12上看到差动输出。  但是、我看到两个输出与输入相位完全匹配、这时似乎没有互补的输出。  电压看起来合理、但两个输出引脚都是相同的相位。  请参阅下面的示波器图:

 

有什么想法吗?

 谢谢、祝您周末愉快!

Geoff (DTS)

海豹海滩、Ca

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想反相输出(Z)或其焊料连接已断开、并且该线路通过端接电阻器被拉至 Y。 检查移除电阻器时线路是否悬空。

    (对于单向连接、电缆的驱动器端不需要端接电阻器。 75 Ω 是一个不寻常值;由于在接收器端接、负载将过高。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。  我移除了出站方向的端接电阻器以及 TVS、这是为了测量好。   

    我将示波器直接在焊接 Y 和 Z 引脚的焊盘上进行探测、这就是我看到的情况。  

    DE 引脚上的电压(驱动器启用?) 仅为1.56V。  这部分也许需要一个更强的上拉电阻器?  我不是要驱动引脚、而是仅依靠上拉电阻来启用驱动器。

    谢谢

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我只是将 DE 引脚直接短路到1.8V 以进行检查、然后我仍然在输出上看到相同的内容:同相输出、一侧的振幅大幅降低(看起来像是漏到我的眼睛中)。

    因此它不是使能引脚。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神秘问题迎刃而解。  我们的 CM 安装了错误的部件(如果是 ISO1452、则是 ISO1450)

    谢谢克莱门斯