This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:ISOW1044放大器;ISOW1044DFMEVM

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044, ISOW1044DFMEVM, TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474483/isow1044-isow1044-isow1044dfmevm

器件型号:ISOW1044
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-010938

工具与软件:

您好!
ISOW1044数据表(第36页)上有一个 PCB 布局示例、说明了外部元件的建议放置和布线。 我们注意到 ISOW1044DFMEVM 设计是在 Altium 中创建的、但我们在 TI 官方网站上找不到 Altium 设计文件。
为了简化我们的产品开发、最大限度地减少手动复制设计的错误、并避免不必要的返工、是否可以获得原始设计文件?
我们的帐户是通过公司电子邮件注册的。 感谢您的帮助。
我们还观察到了 ISOW1044DFMEVM 和参考设计 TIDA-010938中共模滤波器/扼流圈(L11)的连接差异。
在 ISOW1044DFMEVM 中、L11首先连接到 ISOW1044DFM:19 (CANH)& ISOW1044DFM:18 (CANL)、然后是 RC 滤波器。
在 TIDA-010938中、ISOW1044DFM:19 (CANH)和 ISOW1044DFM:18 (CANL)首先连接到 RC 滤波器、然后连接到 L25。
哪种配置是正确和推荐的?
期待您的指导。
此致、
Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom

    感谢您联系我们。

    在共享原始设计文件时,很抱歉让人失望,但我们无法共享原始 Altium 设计文件。 即使对于我们的参考设计、PCB 设计文件也不会公开提供。

    现在、转到共模扼流圈(CMC)位置:

    1. 首先、您指的 RC 滤波器实际上是 CAN 总线上的终端 在这种特定情况下、它处于分裂终端模式、为 CAN 器件在总线上发出的高频噪声分量形成低通滤波器
    2. 在端接之前放置 CMC 始终是最佳和推荐的做法、因为它可以在噪声到达端接之前阻止噪声并对总线上的其他器件节点可见。
    3. 但是、如果终端和 CMC 之间没有器件(例如在 TIDA-010938中)、则 CMC 仍能以相同的效率抑制总线上的 CM 噪声
    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。 不过、我相信可能会有一些误解。 我的期望不是您在论坛上公开共享文件、而是像以前的做法那样通过电子邮件私下发送文件。

    下面是一个类似的过去的请求示例、其中提供了文件、因此似乎有些混淆:

    e2e.ti.com/.../isow1412-altium-example-design

    顺便说一下、感谢您对 CMC 的阐述。 一切都很清楚。

    此致、
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    理解并为困惑道歉。

    请检查您注册的电子邮件、文件已发送。

    此致
    Varun