This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:ISO7763FDBQ

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474863/iso7763-iso7763fdbq

器件型号:ISO7763

工具与软件:

我能不能知道 上述产品型号的工艺技术/晶圆技术对于我们 关键的航空应用,我们的客户需要提供这些数据。 谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagaveni:

    ISO7763FDBQ 采用 LBC8工艺技术。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao