This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOUSB111:ISOUSB ATEX

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOUSB211, ISOUSB111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474373/isousb111-isousb-atex

器件型号:ISOUSB111
主题中讨论的其他器件:ISOUSB211

工具与软件:

大家好、团队成员:

我需要具有经认证的 IECEx/ATEX 60079-0和60079-11的 USB 隔离器。

贵公司是否提供符合这些证书的产品?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomcala:

    目前、我们的 ISOUSB 器件 ISOUSB111和 ISOUSB211 尚未通过 IEC 60079-0/11 (ATEX)认证。

    此致
    Varun