This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:Altium 设计文件

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1474279/isow1412-altium-design-files

器件型号:ISOW1412

工具与软件:

您好!

我是否还可以获取  ISOW1412评估板的 Altium 设计文件?

此致

二维码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divan:

    不允许在任何公共论坛上共享 Altium 设计文件。

    我们可以在此处帮助您解决有关 EVM 的任何具体问题。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的答复。 我只想获取设计文件、以便按原样使用电路、从而降低电路的这一部分的风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divan:

    我们在 EVM 用户指南中提供了原理图和 BOM 列表。 您可以使用其中的组件和电路。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    我在其他被锁定的线程中看到 Altium 设计文件已被共享给公司电子邮件,希望我能得到相同的文件。

    感谢您的答复。

    此致

    二维码