This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:EFT 突发性能

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1472118/iso7741-eft-burst-performance

器件型号:ISO7741

工具与软件:

团队成员、您好!

根据数据表、ISO7741的 CMTI 最小规格值为85k/u 秒 这是否意味着它可以承受425v 5/50n Sec EFTB 而不会出现任何逻辑电平故障?  

我们如何在隔离器的逻辑电平没有故障的情况下实现4KV EFTB 电平?   

我的终端应用是从微控制器连接到隔离式 SPI 接口的 ADC。  

此致、

Swaminath Katte.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swaminath:

    感谢您的咨询。  

    CMTI 和 EFT 是经过测试的完全不同的参数。 尽管 CMTI 会检查瞬态施加到隔离栅的速率、但 EFT 是一项系统级测试、主要测试设备(以及器件)的稳健性。  什么是 EMC? 4个有关隔离式 EMI、辐射发射、ESD 和 EFT 的问题 深入介绍了如何选择 EFT 设置和测试参数、并回顾了 ISO77xx 器件的一些数据。 本文档还讨论了基于 ISO61000-4-4标准的时序规格。  

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swaminath:

    我忘记回答你的第二个问题。

    [报价 userid="641691" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1472118/iso7741-eft-burst-performance "]如何在隔离器逻辑电平无故障的情况下实现4KV EFTB 水平?   [报价]

    通常、我们曾使用 ISO7741的客户在类似类型的系统中、在4kV EFTB 时不会出现任何故障。 正如我在 EFTB 中提到的、EFTB 是系统级测试、而不是特定于隔离器本身。 但是、为了使隔离器获得最佳性能、请确保将0.1uF 去耦电容器与 VCC 引脚的距离不超过2mm。  

    如果在测试过程中需要其他帮助、以下信息将会很有帮助:

    1. 请提供测试设置图片、以显示在系统中应用 EFT 的位置。
    2. 您刚才提到系统中有一个 MCU、隔离器、然后是 ADC。 哪些类型的信号会进入 ADC? 是否有传感器(温度、压力等)连接到 ADC? 如果是、那么从 ADC 到传感器的导线需要多长时间?
    3. 显示 EFT 应用位置和所连接器件的标签的方框图也很有用。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya:

    感谢您的意见!

    该系统集成了温度、压力和电平等传感器、具有0-10V、4 -20mA 和-10至+10V 的输出信号。 传感器和模拟输入前端之间的最大距离为10米

     我参考了以下应用手册:

    应用手册1 (https://www.ti.com/lit/wp/slyy064/slyy064.pdf?ts = 1739197659098&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)

    在本手册中、对隔离器电源、信号和接地线应用了+/-4kV EFTB 突发、测试结果符合 B 类标准。 但是、您在另一份应用手册中分享了以下内容:

    应用手册2 (https://www.ti.com/lit/ab/slla524/slla524.pdf?ts = 1739228841519&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F)

    根据我的理解、ISO77XX 系列隔离器符合高达+/-2kV 的测试级别的 A 类标准(如图7所示)。ISO77XX 系列隔离器符合高达+/-2kV 的测试级别的 A 类标准(如图7所示)。  

    我想了解 CMTI 在  EFTB 弹性方面的重要性。 CMTI 和 EFTB 抗扰度水平之间是否存在任何关系? 以及在选择隔离器时要考虑的任何其他参数。

    此致、

    Swaminath Katte.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Swaminath:

    感谢您的答复。

    我想了解 CMTI 在 EFTB 弹性方面的重要性。 CMTI 和 EFTB 抗扰度水平之间是否存在任何关系? 以及在选择隔离器时要考虑的任何其他参数。?[/QUOT]

    尽管 EFT 和 CMTI 测试都是快速上升瞬态、但 EFT 是重复脉冲序列、而 CMTI 是单个瞬态脉冲。  如前所述、 CMTI 和 EFT 是经过测试的完全不同的参数。 尽管 CMTI 会检查瞬态施加到隔离栅的速率、但 EFT 是一项系统级测试、主要测试设备(以及器件)的稳健性。  因此、CMTI 和 EFT 之间没有直接关系。

    此致、
    Aaditya Vittal