This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6763:使用 ISO6763DWR 进行设计

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08, SN74LVC1G125, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1473643/iso6763-design-with-iso6763dwr

器件型号:ISO6763
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G08SN74LVC1G125ISO6741

工具与软件:

团队成员、您好!
我们将 IC ISO6763DWR 用于其中一个应用。

我们具有一个来自 MCU 的3.3V SPI、该 SPI 要与5V ADC 进行隔离。
SPI 速度为5MHz

ISO6763DWR 默认输出为高电平。

这是否意味着当输入处于高阻抗时、OUT 端的电压为高电平。

我们将另一个 SPI 从器件连接到该从器件、但连接在非隔离侧。
由于 ADC 的 CS 为高电平(未选择运输)、MISO 引脚将悬空、或者可以是高电平或低电平、而相应的 OUT 可以是高电平或低电平。
这是否会给连接到 SPI 非隔离侧的其他 SPI 从器件造成任何问题。


有人可以建议使用具有输出使能功能的数字隔离器吗?
正在查找您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    隔离器将始终主动驱动其输出。 为了能够组合多个 MISO 信号、请通过添加受/CS 信号控制的任何'125栅极(例如 SN74LVC1G125)来禁用隔离器的输出信号。 或者、将多个在与门空闲时处于高电平的 MISO 信号组合在一起(例如、SN74LVC1G08)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员、您好!
    是否有任何带输出使能引脚的数字隔离器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的咨询。

    从您附加的原理图和时钟图中可以看出、您似乎需要3个正向通道和1个反向通道数字隔离器。  ISO6741是一款 4通道隔离器(3个正向隔离器、1个反向隔离器)、具有 输出使能引脚。 请在此处查看此器件: https://www.ti.com/product/ISO6741

    这是否意味着当输入处于高阻抗时、输出端的电压较高。

    是的、您的理解是正确的。 有关 F 与非 F 器件的信息、请查看此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/isolation/f/1013/t/1130157

    此致、
    Aaditya V.