This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030-Q1:第三象限导通

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1473097/lmg3522r030-q1-conduction-in-third-quadrant

器件型号:LMG3522R030-Q1

工具与软件:

您好!

是否可以使用此器件避免第三象限中的电流传导?

好的、

Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    GaN 器件无法阻断反向电压。 为了避免第三象限导通损耗、如果开启器件 、则只有 Rdson 导通损耗。

    此致!

    Kyle Wolf   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我不确定我是否 完全理解你的观点。

    您的意思是、如果他们将器件保持导通状态、则只有导通损耗、而没有开关损耗?

    BR

    Oscar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar:

    GaN 无法在反向阻断(源极到漏极)。 当从源极到漏极有电流时、如果 打开栅极或关闭栅极、导通损耗将会不同。

    在从源极到漏极有电流的栅极关断情况下、导通损耗将为 VSD * ISD (VSD 可在数据表图5-6中找到)

    从源极到漏极有电流的栅极 导通情况下、导通损耗为:Irms^2*Rdson  

    此致!

    Kyle Wolf