This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:数据表查询

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO1500, ISO1430, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1473444/iso1430-datasheet-inquiry

器件型号:ISO1430
主题中讨论的其他器件:ISO1500ISO1450、ISO1410

工具与软件:

团队成员、您好!

在数据表 ISO1410、ISO1430、ISO1450和 ISO1500中、您可以在"表9-2. 接收器功能表"第27页更改了: –0.2V < VID < 0.02V 如果是的话 –0.2V < VID <-0.02V  ?

提前感谢。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    是的、我可以确认中间区域为–0.2V < VID <-0.02V。抱歉、混淆。  

    此致!
    Andrew