This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6721:创建单通道双向隔离器|| ISO6721RFB

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1473649/iso6721-creating-a-single-channel-bidirectional-isolator-iso6721rfb

器件型号:ISO6721

工具与软件:

尊敬的团队:

我需要在将单线信号馈送到传感器之前将其与 MCU 隔离。 我选出了以下用于测试的 IC:

  1. ISO1641B (I²C Ω 隔离器)

    • 该 IC 为 SDA 提供双向隔离、为 SCL 提供单向隔离。
    • 我计划使用 SDA 线隔离我的单线数据信号。
  2. ISO6721RFB (数字隔离器)

    • 鉴于其成本效益、我建议采取一种非常规办法:
    • 通过将输入和输出通道连接在一起、我的目的是为我的单线数据线创建双向信号路径。

我理解这种方法可能不是标准方法、因此、感谢您对其可行性的见解。 此外、如果目录中有更适合单线通信的隔离解决方案、我欢迎提供任何建议。

期待您的反馈。

此致、

Shashank

电子工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1-Wire I²C 开漏信号、其中有源驱动低电平信号可以覆盖微弱的高电平信号;这也是 μ C 的工作方式。  数字隔离器不会为此目的工作、因为使用推挽输出将信号驱动到两个不同的电平将不会产生有效电压、并可能损坏两个器件。