This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741-Q1:漏电流和钳位电流

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1472048/iso7741-q1-leakage-and-clamping-currents

器件型号:ISO7741-Q1

工具与软件:

各位专家、您好!

我有关于 ISO774x-Q1的一些问题:

  1. 已禁用的输出 OUTx 的最大输出漏电流是多少? 它是低于1µA、在10µA 范围内还是高于 IST? 我在数据表中找不到这个。
  2. ENx 输入的输入漏电流已在数据表修订版 G (SLLSEU0G 自2024年10月起)中进行了更新。  对于5V 电源、这些电阻已增加到-20µA、但对于3.3V 和2.5V 电源、则增加到-30µA。 这对我来说很奇怪。 我预计在更高的电源电压下会有更高的漏电流。 那么、我还应该假设5V 电源为-30µA? 或者数据表中的值是否真的正确?
  3. 如果没有电流限制、则根据 ABS、输入电压应限制在-0.5V ... VCCI + 0.5V。 最大 单价。 由于输入端提供了朝向 GND 和 VCCI 的内部保护二极管、因此可以限制输入电流而不是输入电压。 ISO774x-Q1可以安全处理的最大输入钳位电流是多少? 可以将每个输入的电流限制为-10mA 吗?  我在数据表中找不到这个。

谢谢!

Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthias、您好!

    感谢您的咨询。

    DONGDONG XIONG 说:
    禁用输出 OUTx 后的最大输出漏电流是多少? 它是低于1µA、在10µA 范围内还是高于 IST? 我在数据表中找不到这个。

    这一点没有具体说明、因此没有引用。 我们目前没有有关该内容的数据。

    [报价 userid="56668" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1472048/iso7741-q1-leakage-and-clamping-currents ]已在数据表修订版 G (SLLSEU0G 自2024年10月起)中更新了 ENx 输入的漏电流。  对于5V 电源、这些电阻已增加到-20µA、但对于3.3V 和2.5V 电源、则增加到-30µA。 这对我来说很奇怪。 我预计在更高的电源电压下会有更高的漏电流。 那么、我还应该假设5V 电源为-30µA? 或者数据表值是否确实正确?[/QUOT]

    数据表 确实具有正确的值。

    [quote userid="56668" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1472048/iso7741-q1-leakage-and-clamping-currents 如果没有电流限制、输入电压应限制在-0.5V……VCCI+0.5V (根据 ABS)。 最大 单价。 由于输入端提供了朝向 GND 和 VCCI 的内部保护二极管、因此可以限制输入电流而不是输入电压。 ISO774x-Q1可以安全处理的最大输入钳位电流是多少? 可以将每个输入的电流限制为-10mA 吗?  我在数据表中找不到这个。

    器件输入端包含的 ESD 二极管专门用于防止器件发生瞬变。 这些二极管不是与输入引脚串联的位置、因此不适用于连续驱动电流。 电压绝对必须根据绝对最大额定值进行限制。 我们强烈 建议您 按照建议的操作程序操作并保持在绝对最大额定值范围内。 如果超出绝对最大额定值、TI 无法保证器件的性能/可存活性。 此外、TI 保修也将失效。

    此致、
    Aaditya Vittal