This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:与 UART 连接相关

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471987/iso7721-related-to-uart-connection

器件型号:ISO7721

工具与软件:

尊敬的团队:

我使用 ISO7721DR 和 MAX13488进行 RS485通信。
随附的是电路图。

我检查了一下它是否正常工作、但有一件奇怪的事情。 根据我的理解、ISO7721对作为输入的输入进行绝缘、并将其作为输出进行发送。

然后、根据我的电路、CPU 的 TX 出来、通过 ISO7721、进入 MAX13488的 D。 CPU 的 RX 经过 ISO7721进入 R、对吧?

但奇怪的是、UART 的 RX 和 TX 不相交地进行通信。

是否有与 ISO7721内部相交的单独函数?

此致、

Hyerin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    A 和 B 通道完全独立。

    TX 不会影响 RX、因为 MAX13488的 RO 引脚在发送数据时被禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hyerin:

    感谢您的咨询。

    然后、根据我的电路、CPU 的 TX 出来、通过 ISO7721、进入 MAX13488的 D。 CPU 的 RX 通过 ISO7721进入 R、对吗?[/quot]

    是的、是这样。

    正如 Clemens 所指出的、通道 A 和 B 彼此独立。 这意味着隔离器的 TX 和 RX 完全独立。  

    [报价用户 id="641660" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471987/iso7721-related-to-uart-connection "]

    但奇怪的是、UART 的 RX 和 TX 不相交地进行通信。

    是否有与 ISO7721内部相交的单独函数?

    [报价]

    我不确定"交叉"是什么意思、但您可以将隔离器通道视为"缓冲器"、在缓冲器中、信号只是从初级电路传递到次级电路。 因此、TX 不会影响 RX、反之亦然。  

    此致、
    Aaditya Vittal