This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:占空比控制、匝数比的影响

Guru**** 2996790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471974/sn6507-duty-cycle-control-effect-of-turns-ratio

器件型号:SN6507

工具与软件:

尊敬的 E2E:

我正在尝试按照我的案例数据表中显示的设计过程...

  • 占空比控制
  • 无 LDO
  • VIN_MIN = 18V
  • Vin_nom = 24V
  • Vin_max = 30V
  • VOUT = 24V
  • i_outDC = 50mA。 600mA

我们会收到以下问题。

占空比控制的框图没有显示它的工作原理、也就是说、IC 用来调整占空比的信息。 您能解释一下吗?

转到主要问题:Rdc 电阻器的选择取决于 D、RCLK、Vcc (Vin_nom)。 它不(根据数据表)取决于输出电压或匝数比、但当然占空比和匝数比也会影响输出电压。

例如、我发现 Coilcraft TX2-ZE2430-AED 用作一个变压器、其中 NS/NP=1.43。 如果按照数据表使用 Rdc=51k、则可以在25%占空比下实现标称运行。 但对于推挽式转换器、Vout = Vin*dc*2*(NS/Np)(数据表中未提及该公式)。 使用我的变压器、25%占空比时的标称 Vout 为17V。

您能否确认我需要将此匝数比的标称占空比设置为35%、即 Rdc = 71.7k、以便实现标称 Vout = 24.0V?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置标称 D=25%、然后根据需要调整匝数比以达到您所需的输出电压。 请参阅以下内容:

    Steve