This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:ISOW1432:通过 UART 实现的控制器接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471586/isow1432-isow1432-controller-interface-via-uart

器件型号:ISOW1432

工具与软件:

您好!

我们将通过 UART 接口 UART TX-到 D 和 UART RX 到 R 将 ISOW1432 RS485收发器与 MCU 连接、请确认此操作会起作用。

我们还需要在 MCU UART 侧对这些收发器使用流控制。同样、对于全双工和半双工选项、我们可以使用 DEAND RE#。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RS 至485收发器通常与 UART 配合使用。

    是否要使用全双工或半双工? 对于半双工、您需要使用单独的 GPIO 控制 DE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    请在下面查找我的意见:

    [报价 userid="505881" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471586/isow1432-isow1432-controller-interface-via-uart "]我们将通过 UART 接口 UART TX-至 D 以及 UART RX 至 R 将 ISOW1432 RS485收发器与 MCU 相连、请确认这可行。[/QUOT]

    是的、这可以通过适当的 DE 和/RE 连接来实现。


    我们是否还需要对 MCU UART 端的这些收发器使用流控制

    ISOW1432是一款支持全双工的器件。 因此、在全双工模式下不需要流控制。


    Unknown 说:
    此外、对于全双工和半双工选项、我们还可以使用 DEAND RE#。

    我没有收到您的问题。 我假设您询问的是全双工与半双工的 DE 和/RE 连接。 如果是、请参阅数据表中的第11.1节、了解 DE 和/RE 对全双工和半双工的依赖。

    此致
    Varun