This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1644:该器件是否能够驱动其他数字信号?

Guru**** 2924020 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471387/iso1644-whether-this-device-can-drive-other-digital-signal

器件型号:ISO1644

工具与软件:

大家好、团队成员:

该器件是否可用于驱动其他数字信号、而不是 I2C 信号。 如40kHz 3.3V 数字信号、客户喜欢双向功能。 是否存在风险? 谢谢。

BRS、

Francis