This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:稳压输出

Guru**** 2988530 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1471297/sn6507-voltage-regulated-output

器件型号:SN6507
Thread 中讨论的其他器件: UCC25800

工具与软件:

各位同事、大家好!

我的客户 目前正在探索 SN6507推挽式变压器驱动器、以用于直流/直流电源设计。

电源在危险区域使用时需要进行隔离。 输入电压为9.8V 、所需输出电压为8.7V 直流。输出电流500mA。

他们已在 Webench 上运行设计、但低于10V 的输入电压无法实现设计。 有没有理由这样做?

他们构建了实验室模型、可在9.8V 输入电压效率超过84%的情况下良好运行。 由于高电流尖峰、EMC 和效率(低于50%)、反激式技术效果不佳。

该器件的唯一问题是输出电压未稳压。 您能否告诉我、是否有具有稳压输出的替代器件、或者您能否提供一种不会影响设计效率的调节问题解决方案?

变压器采用100kHz 时钟源时具有出色性能。

谢谢!

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WEBENCH 将适用于 VIN=9.8V 的 SN6507、如果您从默认值36V 降低最大 VIN ...减小到 VIN_max=30V 之类的值或设计中的最大输入电压?  

    是的、由于输出是不受调节的、因此您必须对次级电压进行后置稳压。 TI 变压器驱动器登录页面 。 您还可以考虑 UCC25800、它与 SN6507类似、因为它们都是非稳压变压器驱动器、但 UCC25800将具有更好的 EMI 性能、因为它是 LLC 与推挽式。

    UCC3808-2还可以使用简单的稳压隔离转换器提供9.8V 至8.7V、500mA (4.35W)。

    此致、

    Steve