This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:新 IC 的性能与旧 IC 不同

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1470664/iso1540-new-ics-do-not-behave-the-same-as-old-ics

器件型号:ISO1540

工具与软件:

您好!

我们注意到、新 IC (新标记)的行为与旧 IC 不同。

我们一直在使用旧的像这张图片多年,他们工作正常:

如下图所示的新端口显示通信错误:

在标记旁边、我们是否应了解有关 IC 的任何更改?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您能否分享有关该问题的更多详细信息?

    在哪些测试条件下、器件会失去通信?
    您能否分享显示 ISO1540以及它在两侧连接的器件的原理图?
    您是在所有新器件上看到此问题、还是仅在部分器件上看到此问题?
    问题是偶尔出现还是始终出现故障?


    此致、
    Koteshwar Rao