This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:数字隔离器

Guru**** 2571715 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1470575/iso7762-digital-isolator

器件型号:ISO7762

工具与软件:

此隔离器中 SPI 接口的时钟频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    100Mbps = 50 MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suganya:

    感谢您提出问题、欢迎来到 E2E。

    请在此处查找数字隔离器的 SPI 最低时钟频率: 隔离 SPI 信号(修订版 A)

    对于 ISO77xx 系列器件(包括 ISO7762)、最低时钟频率为15.6MHz。

    如果您谈论的是器件的一般数据速率、那么器件的数据速率为100Mbps。

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值是多少 该隔离器中 SPI 接口的时钟频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suganya:

    对不起前面的混淆。 可以更准确地计算最大和最小 SPI 速度、本常见问题解答中对此进行了介绍: [常见问题解答]如何计算数字隔离器支持的最大 SPI 速度? -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

    以 ISO7762器件为例、最小传播延迟为6ns、最大传播延迟为17ns。 使用这些值以及常见问题解答中的公式、您可以计算出最小 SPI 速度为14.7MHz、而最大 SPI 速度为 47.67MHz。

    此致、
    Aaditya V.