This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8115:您是否会提供 DFH 封装的步骤文件?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1457538/isom8115-would-you-please-provide-the-step-files-for-the-dfh-package

器件型号:ISOM8115

工具与软件:

E2E 表示、  

您是否会提供 DFH 包的步骤文件?  

谢谢!

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    任何软件包的步骤文件都可以在产品文件夹中找到、并使用 TI 的 Ultra Librarian 工具进行下载。 请在网站上找到您需要的软件包、并在单击软件包的超级库链接后按照建议的步骤操作。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    DFH 软件包的链接无法正常工作。  

    谢谢!

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George:  

    感谢您的澄清。 看起来我已经测试了可以正常工作的 DFG 封装。 步骤文件不可供我使用、很抱歉给您带来不便。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!
    我还想知道 DFH 封装的步骤文件何时可用。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben and George,  

    感谢您让我知道。 我已请求 Web 发布团队解决此问题。 我将暂时关闭该主题、并在问题解决后更新该主题。  

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我现在检查了 DFH 包到 Ultra Librarian 的链接、而.step 文件可用、似乎正确。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    很高兴知道您找到了.step 文件、链接正常。 感谢您分享更新。


    此致、
    Koteshwar Rao