This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044原理图审阅

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1470167/isow1044-schematic-review

器件型号:ISOW1044

工具与软件:

你好

请查看原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Divya:

    感谢您的咨询

    原理图总的来说看起来不错。

    这只是针对优化 EMC 性能的几项建议:

    1. C641和 C752应该是10nF。 目前为100nF
    2. VDD 引脚 GND1与主电源正极、负极之间的铁氧体磁珠。

    有关更多详细信息、请参阅数据表中的图11-1。

    此致
    Varun