This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:ISO7842 -开关特性的定义

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1484073/iso7842-iso7842---definition-of-switching-characteristics

器件型号:ISO7842

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在寻找有关如何定义开关特性、尤其是最小值和最大值规格的信息。 最小值和最大值对应的标准差是多少?

在我的应用程序中、我使用 ISO7842进行数据通信。 通道间偏斜可能会违反接收器的设置和保持时间。 我想计算时间违规的概率。  为此、我需要有关哪些标准偏差对应于指定的最大通道间偏斜的信息。

提前感谢您。

此致、

Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    请给我额外的24小时时间来回顾和回答您的问题。

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!  

    数据表中打印的最小值和最大值可能与标准偏差不直接匹配。 相反、设置最小值/最大值是为了保证器件在给定测试条件下的性能(对于偏差、这还包括温度和工艺变化)。 因此、不能保证器件会处于标准值。

    建议使用最小值/最大值来计算最坏情况。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!  

    我可以确认 通道间偏斜使用±6σ μ V 作为最小值/最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢!  

    此致、

    Stefan