This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:是否有任何具有故障总线引脚电压+/-70V 的隔离式收发器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1432, ISO3082, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1486802/isow1432-is-there-any-isolated-transceiver-with-fault-bus-pin-voltage--70v

器件型号:ISOW1432
主题中讨论的其他器件: ISO3082、 ISO1410

工具与软件:

ISO3082DWR 可以支持+/- 70V 故障引脚  

VT 可用作 FAULT 引脚保护电压  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    感谢您的咨询。

    我无法正确回答您的问题。 您能否更具体地说明 ISOW1432在哪些位置需要70V 应力容差?

    此外、对于 ISO3082DWR、一开始就没有故障引脚。 请在此处为我添加更多详细信息、使评论更清晰。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Varun、我们正在寻找具有+/-70V /+/-50V 故障引脚保护功能的隔离式 RS485 TRANSCEVIER

    建议器件型号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    您是只需要隔离式 RS485收发器还是您也需要集成电源?


    [报价 userid="480422" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1486802/isow1432-is-there-any-isolated-transceiver-with-fault-bus-pin-voltage--70v "]ISO3082DWR 可支持+/- 70V 故障引脚 [/报价]

    ISO3082DWR 中没有 FAULT 引脚、那么您是如何得出此结论的。 请帮助我们理解该陈述、从而推荐最适合您的设计应用的器件。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有隔离式 RS485收发器的要求 IC 我们简短列出了数字隔离器(ISO7741DWR)和收发器 IC THVD2410DR。

    我们想要探索隔离式  RS485收发器 IC 的选项、因此 最终选出了 ISO3082DWR。 并且此处未布置信息总线引脚电压(故障)。  

    还需要了解 电压输入、瞬态脉冲 A、B、Y 和 Z)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障电压以绝对最大额定值指定。 ISO3082接受−9V… 直流电压为14V、瞬态电压为±50V。

    (ISO1410具有更好的直流额定值、但没有瞬态规格。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有没有任何带+/-70V (故障引脚保护)的单个解决方案隔离器 RS485?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    感谢您的更新。

    如果您在指 ISO3082器件的绝对最大额定值 VIT 时、让我强调一个事实、即任何器件都不应在 ABS 下运行。 最大值 区间。  

    我们不建议在任何设计应用中对器件施加绝对最大应力。 在设计中、器件暴露于绝对最大值下后、将无法保证器件的可靠性和功能。  

    将在24小时内在器件上返回70V 的 VIT (Abs Max)。  

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    目前、我正在寻找具有 FAULT 引脚总线+/-70V 的隔离收发器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!  

    ISO1410和 ISOW1432系列目前是隔离式 RS -485收发器系列、具有超多的总线引脚故障保护。 另一种选择是使用具有必要故障保护功能的分立式 RS -485收发器、并使用数字隔离器来提供隔离。 您可以在此处找到具有故障保护功能的非隔离式收发器: RS -485和 RS -422收发器产品选择| TI.com。  

    或者、如果您可以根据其他线程切换到 CAN 协议、我们的隔离式 CAN 收发器将是不错的选择(ISO1042:我们的设计中附有 ISO1042BQDWVRQ1)。

    此致!
    Andrew