This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:强驱动输入信号

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1487965/iso7840-strongly-driven-input-signal

器件型号:ISO7840

工具与软件:

文档 SLLSEN2B 的第8.4节介绍了以下内容。

强驱动输入信号可通过内部保护二极管为浮动 VCC 提供微弱的电能、导致输出不确定。

究竟什么是强驱动输入信号?
它是高于 VCC 的电压(信号)还是高频信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wada-San:

    感谢您联系并对 ISO7840感兴趣。

    这指的是 VCC 悬空的情况、即 VCC 未通电。 在这种情况下、如果为 INx 引脚提供信号、 该信号可以提供 VCC 所需的足够大的电流、则它可以通过内部 ESD 旁路二极管为器件供电。 虽然该器件通过输入供电、但由于器 件的非常规运行、该器件可能无法可靠运行。

    例如、请考虑下面来自 ISO7840数据表的 I/O 原理图。 如果 VCCI 悬空且 INx 施加的信号也支持 VCCI 所需的电流、则 INx 引脚可通过下图中突出显示的二极管为 VCCI 供电。 这即使是通过外部电源供电的 VCCI 实现器件上电、而运行可能不可靠、因此输出可能不确定。

    谢谢、如果您有任何其他问题、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao