This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:初级侧和次级侧上的不同电源电压

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1488168/iso7741-different-supply-voltage-on-primary-and-secondary-side

器件型号:ISO7741

工具与软件:

您好!

是否可以使用 ISO7741、初级侧 Vcc1 = 3.3V、次级侧 Vcc2 = 5.0V?

在数据表中、我只找到了 Vcc1 = Vcc2时的示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以;两个电源电压完全独立。