This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:R_ILIM

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1489157/sn6507-r_ilim

器件型号:SN6507

工具与软件:

您好、TI 团队

我对 SN6507有一个与 R_ILIM 相关的问题。 我有我们提供的评估板、并测试了几个不同的器件。 我唯一不明白的是 R_ILIM。 我使用了一个68k 的电阻器、这应该会比24V 的300mA 电流限制提供更多一点。 但开始限制在大约150mA。 这种行为是否正确? 我是否需要选择允许两倍电流的值(应该选择68k)?

您能给我举个例子、说明如何正确选择该电阻器吗? 如果我想在输出电压为24V 时提供3W 的功率、而我的输入电压为24V。 变压器为1:1.07。 正确的 R_ILIM 是什么?

提前感谢您。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Theo:

    R_ILIM 会设置峰值电流。 对于3W 持续输出电流、峰值电流需要固定在较高侧。 请参阅 SN6507数据表设计示例、对于200mA 输出、ILIM 设置为500mA。

    此致、S Mathew。