This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412DFMEVM:ISOW1412DFMEVM

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412, ISOW1412DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1489149/isow1412dfmevm-isow1412dfmevm

器件型号:ISOW1412DFMEVM
主题中讨论的其他器件:ISOW1412

工具与软件:

您好!

ISOW1412数据表第41页有一个 PCB 布局示例、展示了外部元件的建议放置方式和布线方式。 我们注意到 ISOW1412DFMEVM 设计是在 Altium 中制作的、但是我们在 官方 TI 网站上找不到 Altium 文件。


为了加快产品设计、减少因眼睛重复设计而可能出错并最终不重新发明车轮的错误、是否可以获得原始设计文件?

在第一个原型中、EMI 预合规性测试有一些问题、希望通过观察您的布局来解决这个问题。

帐户已通过企业电子邮件注册。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniele:

    感谢您的咨询。

    您的公司已注册 myTI 帐户、因此我们将在当天结束之前通过您的注册电子邮件共享 Altium Project 文件。

    此致
    Varun