This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7641FM:ISO7641FM

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1488842/iso7641fm-iso7641fm

器件型号:ISO7641FM

工具与软件:

您好、TI 专家。

很抱歉打扰您。

我们在客户场景中遇到了某些产品中发生的 IOS7641FM 损坏事件。 目前、除了知道器件已损坏之外、我们还没有任何其他信息。

我想知道以下帖子中是否有更多信息?

ISO7641FM:6000V Vpk 测试在客户测试中失败-隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛

另外、我想知道有没有办法检查我手中的芯片是否是 TI 原厂生产的?

非常感谢。

BR/Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    感谢您联系我们。 很遗憾、我没有有关链接的 E2E 主题的更多详细信息。 是的、我们可以使用器件顶部和底部的封装标识检查制造位置。 听起来您担心的是器件可能不是 TI 的原始器件。 作为快速检查、请分享器件的顶部和底部图片并确认您是从 TI 直接购买的还是从 授权经销商处购买的

    您还可以按照我们 反假冒网站(链接)上的说明联系 TI 的客户支持中心。 他们将审核您提供的信息并作出相应回应、以确认器件是否真实(您可以在说明中包含此帖子)。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew

    太好了、感谢您提供的信息。 我将与我的同事核实、以获取更详细的封装信息。

    BR/Steven