This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:适用于半双工的 ISOW14xx 器件

Guru**** 2932990 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1490163/isow1412-isow14xx-device-for-half-duplex

器件型号:ISOW1412
主题中讨论的其他器件:ISO1500

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户目前正在为其系统使用半双工 RS -485、他们对具有许多噪声问题的某些 A/C 模型感兴趣的隔离式 RS -485。

我介绍了 ISO1500、但他们想要的是具有隔离电源的器件、因此我希望推广我们的 ISOW1412。不过、我看到该器件是全双工器件。

我们是否有任何具有集成隔离式电源的半双工器件?

如果不能、客户是否仍能使用此器件? 或者、它们应该将 ISO1500 +隔离式直流/直流转换器用于半双工应用?

希望引入 ISOW1412的原因是客户担心隔离式 DC/DC 会产生开关噪声。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISOW1412可与半双工总线配合使用(只需短接驱动器和接收器引脚);请参阅数据表的第10.4节和第11.1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    感谢您对面向客户应用的 ISOW1412进行推广和推广。 请在下面查找我的意见:

    Unknown 说:
    我们是否有任何具有集成隔离电源的半双工器件?

    没有隔离式电源的单独半双工器件。 现有的全双工器件本身可以支持半双工操作。


    [quote userid="530561" url="~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1490163/isow1412-isow14xx-device-for-half-duplex 客户仍可以使用此设备

    是的、可以。 可通过将 Y/Z 短接至半双工总线线路上的 A/B 引脚来实现半双工。 请参阅此常见问题解答以更好地了解机制: (+)[常见问题解答] ISO1452:[常见问题解答]如何将 RS485全双工收发器配置为半双工? -隔离论坛-隔离- TI E2E 支持论坛


    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您发送编修。

    此致、
    Jade