This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:OUT 信号不稳定

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6740, UCC27714, ISO7740, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1487966/iso7840-out-signal-is-unstable

器件型号:ISO7840
主题中讨论的其他器件:UCC27714ISO7740、ISO6740

工具与软件:

ISO7840F 的 OUT 信号偶尔会变得不稳定。
当 VCC1 = 3.3V、VCC2 = 5V、EN2 = 5V 且 INA = 0V (低电平)时、OUTA 输出为固定的2.5V。
发生这种情况时、ISO7840F 会变热。
请告知此现象的原因和解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wada-San:

    如果将 OUTA 和 OUTB 等两个输出连接在一起、其中一个输出被强制为高电平、而另一个输出被强制为低电平、则会发生这种情况。 在这种情况下、VCC2到 GND2会通过这两个输出引脚短路、因此输出电压会稳定到 VCC2的中点(即5V)。 由于通过两个输出产生 VCC2和 GND2短路、将有大电流流过这些引脚、从而导致器件过热。

    请确认您是否已将两个输出连接在一起或分享原理图以供我们验证、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    OUTA 和 OUTB 未连接在电路上。
    OUTA 和 OUTB 连接到 UCC27714DR。
    我附上了一个连接图。 该电路为相移全桥直流/直流。
    QA、QB、QC 和 QD 形成全桥。

    在相移全桥 DC/DC 中检测到过流后、会出现 ISO7840F 的 OUTA 固定为2.5V 的症状。

    e2e.ti.com/.../ISO7840F.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wada-San:

    感谢您的澄清和分享原理图。

    是的、我可以看到输出没有连接在一起。 您是否知道 UCC27714在发生过流时是否受损?
    发生这种情况时、即使是 INA = HIGH (3.3V)、OUTA 是否仍保持2.5V?
    对器件进行下电上电时、器件是否恢复正常?

      当 OUTA 为高电平而 UCC27714的内部引脚将 HI (引脚1)拉低时、会在 OUTA 上产生大约2.5V 电压。 当 OUTA 同时被拉高和拉低时、输出在中点结束。

    谢谢、请告诉我您的意见。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您是否知道 UCC27714在发生过流时是否受损?
    →即使发生过流、UCC27714也不会损坏。
    UCC27714是否可能出现故障并从 HI (OUTA)或 LI (OUTB)输出2.5V 电压?
    (我对另一个论坛的内容表示歉意、但如果可能、我希望得到答复。)

    发生这种情况时、即使是 INA = HIGH (3.3V)、OUTA 是否仍保持2.5V?
    当 INA = HIGH (3.3V)、OUTA = HIGH (5.0V)时为→μ A。
    此外、如果对 INA 施加一个高(3.3V)⇔低(0V) PWM、则会向 OUTA 输出一个高(5.0V)⇔不稳定(2.5V)信号。

    对器件进行下电上电时、器件是否恢复正常?
    μ→当器件重新启动时、会恢复正常运行。

    当 OUTA 为高电平而 UCC27714的内部引脚将 HI (引脚1)拉低时、会在 OUTA 上产生大约2.5V 电压。
    当 OUTA 同时被拉高和拉低时、输出在中点结束。
    →UCC27714是否可能出现故障并将 HI (引脚1)下拉至低电平?
    (我对另一个论坛的内容表示歉意、但如果可能、我希望得到答复。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wada-San:

    感谢您的意见。

    我不能对 UCC27714进行评论、不过器件不太可能影响其输入引脚。
     为了进行调试、您是否可以考虑测试 ISO6740或 ISO7740来代替 ISO7840并确认您是否仍然看到问题?

    谢谢、请告诉我。


    此致、
    Koteshwar Rao