This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:与3.3V 控制器和5V CAN 收发器配合使用的隔离器电源

Guru**** 2905420 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491632/iso7762-isolator-supply-for-work-with-3-3v-controller-and-5v-can-transceiver

器件型号:ISO7762

工具与软件:

您好!

我想使用 ISO7762器件隔离 CAN 收发器。 我要将该隔离器的 VCC1侧与3.3V 微控制器相连、并将隔离器的 VCC2与5V CAN 收发器相连。 根据隔离器 ISO7762数据表、VCC1和 VCC2建议的工作条件为2.25V 至5.5V。 VCC1可以使用3.3V 电压、VCC2可以使用5V 电压吗?

谢谢!

Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilesh:

    感谢您的咨询。

    是的、我们的所有数字隔离器都可以在独立的 VCC1和 VCC2电平下运行。 上述 VCC1=3.3V 和 VCC2 =5V 的应用绝对适用。

    此致
    Varun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您在很短的时间内作出澄清。

    此致、

    Nilesh