This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762-Q1:ISO7762FQDBQQ1

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1491147/iso7762-q1-iso7762fqdbqq1

器件型号:ISO7762-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用进行栅极驱动器设计 ISO7762FQDBQQ1数字隔离器 . 在此设计中、我仅使用了隔离器的四个通道、而没有使用两个通道。 根据数据表、在时 INx 引脚断开时、相应通道输出将默认为低逻辑状态。

我担心的是未使用的输入和输出引脚。 隔离器的位置靠近电路中的电源接地和开关节点。 我想知道、考虑到靠近高压开关区域、让未使用的通道悬空时、噪声耦合或其他干扰是否会存在潜在问题。

您能否提供有关将未使用的通道保持悬空是否安全的指导、或者是否有任何建议的设计实践来最大程度地降低此配置中的噪声或干扰?

非常感谢您的帮助以及您可以提供的任何建议。

谢谢!

b Raja Sekhar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入具有内部下拉电阻。 如果您担心这些高阻抗输入会拾取噪声、那么您只需将未使用的输入直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的案例中,输入侧参考接地是开关节点,输出侧是模拟  接地,保持悬空或连接到开关节点(输入侧参考接地),这是输入引脚的一个更好的做法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raja:

    感谢您的咨询。 请在下面查找我的意见:

    正如 Climens 所述、为了避免任何不必要的噪声耦合、未使用的输入只需连接到相应的侧 GND。

    将 INx 引脚连接到相应侧 GND 可消除任何高阻抗噪声耦合。

    此致
    Varun